This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895的小充电电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938817/bq25895-small-charging-current-of-bq25895

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890BQ25892

你好
我们有一个新项目:当 PS70Pro 主板使用 BQ25895进行充电时、它通常约为1A。 只要机器处于睡眠状态、就会连接到充电器、充电电流约为300mA。 目前,故障排除驱动程序中没有发现任何逻辑问题,我们需要您的支持来检查问题的具体原因,请进行协调。
我们拥有 Android 5.1平台、Redchip RK3288。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不应存在充电电流? 是否已启用充电? 请提供所有 BQ25895寄存器值。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现插入直流电后、输入电流限制 REG00状态异常。 是否可以在 bq2589x_charger_IRQ_workfunc 中将该寄存器重写到1100000以解决此问题?e2e.ti.com/.../register-value.txt

    请检查附件中的寄存器值。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    两个寄存器设置都显示“No Input”(无输入)。 您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您的问题是什么?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件进入深度睡眠模式时、我们插入充电器。 当 VBUS 电源为5V 时、Vabt 为3.7V、充电电流为300mA、无法达到1.5A 的充电电流。 我不知道为什么这些寄存器的值是错误的。 即使进入深度睡眠模式、bq25895也仍然通电。

    谢谢、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    电池是否正在放电或正在充电? 请仔细检查电池电流方向。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当从深度睡眠模式唤醒时、我可以读取 bq2589x_CHARGER_IRQ_workfunc 函数中的寄存器、但写入后读取的值不会被写入。 您会告诉我为什么会发生这种情况?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您说什么是"深度睡眠"? 仅电池时、器件处于"睡眠"模式。

    什么是"bq2589x_charger_IRQ_workfunc 函数中的寄存器"?

    3.您能否提供明确的问题陈述?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在深度睡眠期间、待机电流降至10-30mA、这是一种节能的方法。

       附件中的 bq2589x_CHARGE_IRQ_workfunc。

    下面是我们的 DTS,请帮我解决问题。

    bq25890@6A{
    兼容="ti、bq2589x-1";
    REG =<0x6A>;
    /*interrupts =<61 0x2>;*/
    TI、bq2589x、VBUS 电压-高电平=<8700>;/*将适配器调谐至输出9V *
    TI、bq2589x、VBUS 电压-低电平=<4400>;/*将适配器调谐至输出5V *
    TI、bq2589x、VBAT-最小电压至调谐=<3000>;
    TI、bq2589x、充电电压=<4208>;/*lxh 从4208*/更改为
    TI、bq2589x、充电电流=<2048>;
    TI、bq2589x、TERM-CURRENT =<256>;

    TI、bq2589x、enable-auto-dpdm;
    TI、bq2589x、使能端接;
    ti、bq2589x、enable-ico;
    TI、bq2589x、use-absolute-vindpm;
    TI、bq2589x、IRQ-GPIO =<&GPIO6 GPIO_A5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/*按 lxh*/添加
    TI、bq2589x、en-GPIO =<&GPIO6 GPIO_A6 GPIO_ACTIVE_LOW>;/*按 lxh*/添加

    };

    bq25892@6B{
    兼容="ti、bq2589x-2";
    reg =<0x6B>;
    };

    谢谢、

    Jasone2e.ti.com/.../4405.bq2589x_5F00_charger.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们不知道您的系统。 请描述您对使用 BQ25895 d/s 中描述的条款的 BQ25895问题

    谢谢、

    宁。