This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LiFePO4的过充保护器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ2970, BQ77915, BQ7716, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949023/overcharge-protector-for-lifepo4

主题中讨论的其他器件:BQ77216BQ2970BQ77915BQ7716BQ77905

大家好、

我已经搜索了我们的电池保护器列表、我们似乎只有锂离子和锂聚合物解决方案。 在客户的应用中、他将使用 MPPT 充电器通过太阳能电池为电池充电、并希望为 LiFePo4添加电池保护器、以便额外的电池充电器会降低效率。 是否可以将我们的电池充电器配置为 LiFePo4的电池保护器。 您可以为此应用推荐任何器件吗?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们提供了很多电池保护器选项、因此务必查看几个关键点、以确定哪一个是最适合您的解决方案。

    最重要的因素是串联电池的数量。 我们有4种不同的器件、配置为 LiFePo4、这意味着它们的 OV 阈值约为3.8V。 第一个是适用于单节电池组的 BQ2970。 BQ2970具有过压、欠压和电流保护。 第二个是适用于2-4节电池组的 BQ77216。 BQ7716仅具有过压保护功能。 BQ77905可用于需要过压、欠压、电流和温度保护的3至5节串联电池组。 最后、BQ77915可用于需要过压、欠压、电流和温度保护以及电池平衡的3至5节串联电池组。  

    我们的电池保护器不能用作电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    在我的设计中、我将仅使用一节电池、也就是3.2V。这是理想情况、因为它将充电至3.5V、因此我不需要任何直流/直流转换器来为我的 uC 供电。
    我已经了解了 BQ2970、但它具有过高的过压保护。 我的电池供应商规定其电池的充电电压最大为3.65V。 因此、我对3.8V 电压的要求有点过高、因为我不想去去污细胞或在电池充过电时冒火灾危险。  
    另一件事是、对于10Ah 电池组、它们将以大约100mA - 300mA 的低电流充电。 因此、如果我的太阳能充电器开始对电池进行过度充电、BQ2970需要很长时间才能检测到电池电压上升到3.8V。
    是否有任何方法可以手动为单节电池侧阀针设置 OV 保护?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否使用此请求启动新线程?