This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:电源管理论坛

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949891/tps7a33-power-management-forum

器件型号:TPS7A33

TPS7A33的输出电流容量高达1A。

如果电路需要2A 电流、是否可以按以下方式连接阵列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JunYoung、您好!  

    您可以让 LDO 并行工作、但它们需要使用 Rblast 来平衡 LDO 之间的输出电压误差。 本 应用手册 将帮助您计算所需的 Rblast。  

    请注意、应用手册 "校正:Evout 以%表示、而不是 V 表示、Rblast 方程中有一个拼写错误、有关  更多详细信息、请参阅此讨论

    此致、  
    Jason Song