This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于默认模式下的操作

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940678/bq25898d-about-operation-in-default-mode

器件型号:BQ25898D

您好!

连接电池后、它会在稍后转换为默认模式40s。
之后、当通过 USB 连接到 CDP 器件时、将执行以下状态转换。
您为什么要进行这样的过渡?


1.检测 CDP 并开始充电(快速充电)。
STAT 引脚为高电平。
2.移至"无输入"(不是"电源正常")并停止充电(不充电)。
STAT 引脚为低电平。
3.检测 SDP 并开始充电(快速充电)。
STAT 引脚为高电平。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了使器件保持在主机模式、主机必须在看门狗计时器到期前向 WD_RST 位写入1来复位看门狗计时器(设置看门狗_FAULT 位)、或通过设置看门狗位(REG07[5:4])=00来禁用看门狗计时器。 有关详细信息、请参阅9.3.1主机模式和默认模式。

    谢谢、

    宁。