This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:关于 ton (min)和 tOFF (min)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950024/tps53315-about-ton-min-and-toff-min

器件型号:TPS53315

您好专家、

我想知道这两个参数是如何确定的、最小关断时间由自举时序决定、最小导通时间由导通计时器精度能力决定、对吧?  

如果是、每个降压产品应该具有这两个参数、我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格由应用确定、并由输入和输出电压决定。  

    低占空比(高输入、低输出)更高开关频率的应用需要较短的导通时间。

    高占空比应用(低输入、高输出)希望关闭时间为0ns。  

    该参数将取决于所采用的控制或保护技术的类型、这些技术将决定导通时间和关断时间。

    如前所述、关断时间的一个考虑因素是自举以及引导电容器的充电。

    但在 TPS53315等某些器 件中、它会感应低侧 FET 中的电流以进行电流限制。

    某些转换器在高侧具有 PMOS、不会有导通时间或关断时间限制。

    如果存在高侧电流限制或使用峰值电流模式控制、导通时间将为

    受限于在高侧 FET 中精确感应电流的最短时间  

    在 TPS53315上、导通时间将由线性斜坡生成决定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、现在您的回答非常清楚。