This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:有关 RGB 电流源输出端附加 TR 电路的问题

Guru**** 2512865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940933/lp5521-concern-on-additional-tr-circuit-at-rgb-current-source-output

器件型号:LP5521

 您好!   

 一位客户将添加临时 TR 电路、以通过 GPIO 控制驱动 RGB LED、直到 I2C_SW 完成。  在计划中、我看到每个电流源输出都将具有与'TR +一个电阻器'的并联连接。   毫无疑问、一旦 I2C 接口工作、控制电路将不工作。  只需为 TR 控制保留打开。   

 是否有可能对路径造成相当大的泄漏?   或预期出现任何故障?   请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是否可以再次附加图片? 它无法显示。 最好提供原理图。

    最恰当的考虑

    徐美奈