This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:CC 充电期间的 BQ25713 ADC 输入电流读数问题

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948637/bq25713b-bq25713-adc-input-current-reading-problem-during-cc-charging

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQSTUDIOEV2400

大家好、团队、

我正在使用2S2P 锂离子电池组处理 MPPT 项目。

从0x2A 寄存器读取输入电流时遇到问题。

在下面、您可以找到我的原理图:

在下面、您可以找到所有寄存器读数:

我还制作了一张包含 CC 和 CV 充电的表格:

从表中可以看出、一旦充电器进入 CV 充电阶段(电池电压= 8384)、我就开始读取实际输入电流、直到该点、我通常读取的电流为200mA、然后读数开始增加、直至达到正确的值。

我尝试将新的 BQ25713焊接到电路板上、认为在读取电阻器电压时可能损坏了一些内部电子器件。

我还可以通过读取感应电阻器 R10 (RAC)上的电压来读取正确的输入电流。

我还发现了一件事、即在断开电池时、如果我将负载(4.7欧姆25 W 陶瓷电阻)连接到 VOUT 端子、我将从0x2A 寄存器获得正确的读数。 如果我重新连接电池并再次断开负载、我会读取错误的输入电流值。

既然我不知道我会怎么做、您能帮我解决这个问题吗?

提前感谢、

Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 CV 充电的寄存器值:

    您可以看到、现在我读取的值为20 (20*50mA=1000mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 CV 充电的寄存器值:

    您可以看到、现在我读取的值为20 (20*50mA=1000mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitriy、

      让我根据您的配置进行测试、以验证 I_IN ADC 行为。 我将于10/19之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Dmitriy、

    我们的 EVM 数据显示 IIN ADC 读数与电源读数匹配。  

    20V 适配器、7VBATTERY、2S
    ICHG (A) IBUS (电源)(A) iBus (0X2A)(mA)
    3. 1.37. 1300
    2.5. 1 950
    2. 0.82. 750
    1.5 0.59. 550
    1 0.41. 400
    0.5. 0.22. 150
    0 0.01. 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、  

    从不断下降的充电电流中可以看到、您处于 CV 充电阶段。 我还在 CV 充电阶段读取正确的输入电流值。

    我在 CC  充电阶段读取输入电流时遇到问题。

    在 CC 阶段、有一些东西会改变充电器的行为。 即使我再次设置不同的最大充电值、我也会读取错误的输入电流。

    我尝试将负载连接到 VOUT 端子、通过更改 MIN_Sys_Voltage、我在输出端获得不同的电压->因此、通过负载获得不同的电流。 我在负载时正确读取输入电流。 一旦我连接电池并开始在 CC 模式下为电池充电、我开始读取错误的值。

    当我开始为电池充电时、充电器有什么变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试数据没有特定的序列顺序。 它们处于 CC 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正如我从您的回答中所理解的、您已经证明 BQ25713的 EVM 工作正常、太棒了!

    我的问题又如何呢? 您是否对我为什么要面对它有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用另一种方法轮询寄存器、例如 EV2400和 BQStudio。