This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:逐周期电流限制行为

Guru**** 2549610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949153/ucc28951-q1-cycle-by-cycle-current-limiting-behave

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP

各位专家、我在脑海中对 UCC28951-Q1的电流限制功能有一些疑问

我们的器件设计为30V 35A (最大值)、在过载时表现异常。
例如
- 当我们将0.85R 负载组连接到30V 时、35A 流速良好。
- 当我们加载0.75R 至30V 时、电压会直接降至0V、 它的作用就像它再次接近30V 并且下降到0V 一样,不断重复这个过程 当我们将0.60R 负载组连接到输出时,它也是一样的, 这种行为是预期的还是解决方案是什么?
- 当我们加载0.75R 至30V 时,它不应该稳定地将输出电压降至28.5V 以限制电流?  同样、当我连接0.60R 负载时、它是否应该将输出电压稳定地降低至25V?

您认为问题到底在哪里? 如果你能帮我、我会很高兴。

提前感谢、

Mikail Ünal è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikail

    我认为 PSU 在断续模式下运行。 这是对电流过载的正常预期响应、如数据表所述。 确认这一点的最简单方法是在过载期间探测 SS/EN 引脚。 您应该会看到它的运行方式与此类似。 Yel:CS Grn:OUTD 红色:OUTB 蓝光:SS/EN。

    断续保护功能可降低 PSU 的平均功耗、因此该控制器默认采用这种模式。 如果您愿意、可以强制锁存或连续运行电流限制-请告诉我、我可以提供详细信息

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家 Colin 感谢您的回答,抱歉,您的意思是“强制锁闭或在电流限制下连续运行”

    如果有可能、最好在我们设置的限值下运行、我们希望它在负载更大时线性降低电压。 这实际上是我们想要的。

    此致  

    Mikail  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikail

    UCC28951-Q1在电流限制中的行为有三个选项

    1/断续操作:装置运行一段时间、然后关闭一段时间、然后重新启动。 此循环重复、直到过载条件消失。

    2/锁存关断:控制器停止运行。 不会像断续模式那样自动重新启动。 重新启动需要-将 SS/EN 引脚拉至接地并释放它、或关闭并再次打开 VDD 电源。

    3在电流限制下持续运行:控制器继续运行,但输出电压由于电流限制而下降-这是您想要的选择。

    数据表中提供了如何实现连续运行的简要详细信息。

    在实践中、为了在电流限制中持续运行、您应该在 SS/EN 和 GND 之间放置一个180k 电阻器、在 SS/EN 和 VREF 之间放置一个12k 电阻器。 其作用是防止内部电流阱 IDS 在3.6V 时将 SS/EN 引脚拉至断续阈值以下- SS/EN 引脚应处于标称4.35V -或至少在下面两条红线之间的某个位置。

    注意:电流感应变压器位于初级侧、因此我们实际上限制的是输入电流、而不是输出电流。 如果输入电压发生变化、输出电流限制点将发生变化-随着 Vin 升高而上升、随着 Vin 降低而下降。 这不应是输入电压范围较窄的问题。 如果您需要真正的输出电流限制、则需要感应输出电流-请参阅 PMP 8740以了解应如何实现此操作的示例。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家 Colin、您好、这看起来很好!

    我忽略了这项功能、您提醒它非常好。


    但是、如果如您所说的那样放置一个电阻器、我们能否在"CC/CV 模式"以及"并行操作"中运行此配置。

    此致

    Mikail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mikail

    随附文档介绍了基本 CC/CV 模式配置。 这是 PMP 8740参考设计中使用的方法。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8117.CI_5F00_CV.docx

    这将为您提供恒定的输出电流-尤其适用于电池充电器应用-确实非常精确。

    如果您希望并联两个功率级并让它们共享电流、则可以通过在主/从配置中配置两个 UCC28951-Q1控制器来实现该目的-两个器件均配置为在峰值电流模式控制下运行。 主器件的 COMP 输出是主器件和从器件共用的、因此它们都在使用相同的电流需求信号的情况下运行。 如果主器件实现上述 CC/CV 特性、则从器件也是如此。 同步两个控制器并不是绝对必要的、但强烈建议这样做。

    我需要稍微思考一下主/从系统中的 OCP 行为、我将很快更新此帖子-可能是今天下午。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢详细的解释专家。

    祝你度过美好的一天!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikail

     电流误差放大器应通过控制 PWM 比较器(COMP)的输入信号来控制输出电流、从而避免出现功率级电流过载的危险。 控制器上的逐周期比较器将限制电流互感器所在的输入电流、因此它将针对变压器饱和或输入电压下降到如此低以至于维持输出所需的输入电流过大的情况提供保护。 如果其中一个控制器(例如从控制器)上的 CBC 比较器开始运行以限制输入电流(从而限制输出电流)、则另一个控制器将尝试平衡、其 CBC 比较器也将开始运行。

    总体影响是、随着流入负载的电流减小、输出功率将降低。

    鉴于系统同时具有 CC 和 CV 误差放大器、您不应进入 CBC 比较器正在运行的情况、但如果发生这种情况、则会是功率级的"安全"条件。

    此致

    Colin