This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:最小电池电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950152/bq24166-minimum-battery-voltage

器件型号:BQ24166

您好!  

我们的客户正在使用 BQ24166、他们想知道 BQ24166RGER 在哪个最低电池电压下不会启动充电?  例如、如果电池电压低于2V、芯片是否仍会开始充电? 这是可设置的值吗?  

我希望你能在这个问题上帮助我们。 谢谢你。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如数据表第14页图20所示、当电池电压低于 VBATSHORT = 3.0V 典型值时、充电器会自动将充电电流降至 IBATSHORT = 50mA。  VBATSHORT 值是固定的。

    此致、

    Jeff