This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:当系统通电时、P-FET 始终关闭

Guru**** 2311110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ24640, EV2400, BQSTUDIO, BQEVSW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945990/bq33100-p-fet-is-always-off-when-system-is-powered

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: bq24640EV2400BQSTUDIOBQEVSW

我们的新项目使用 BQ33100进行超级电容电压平衡控制。 当系统通电时、PMOS 始终保持关闭状态。 无法为超级电容器充电。

我没有 EV2300。 如何知道 IC 是否正常工作? 我可以直接在主板上使用 TI 原始 BQ33100样片吗? 或者、我是否需要将 Firmware_SLUC250A.ZIP (43KB)刻录到官方网站上提供的 BQ33100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    监测计应附带固件、我们始终建议使用 EV2300进行测试、以便更快地调试问题。 页面上的固件可能是更新版本。

    您如何配置监测计以进行操作? 您可能会遇到防止充电的保护。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    感谢您的解释。

    我使用了 BQ33100来监控5个100F 超级电容器串联模块的电荷、充电器为 BQ24640。 我们将购买 EV2400来调试问题。

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    在 EV2400中运行评估软件后、我们将能够看到触发了任何可能的保护措施、并调整应用的参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    我们使用 EV2400和 bq 评估软件来调试 BQ33100。 使用 EV2400固定装置时、BQEVSF 工具无法成功识别 EV2400、这是一个问题。 如何对此异常进行故障排除?

    1. BQEVSF 工具无法成功识别 EV2400、错误代码:2.

    方法1:将 EV2400 FW 升级到 V0.28、该过程已完成、但无法解决该错误。
    方法2:更新 EV2400_Support_Components_20110524.exe、此更新已完成、但仍无法解决错误(该工具仍仅识别 EV2300)。
    详细图片如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    让我与团队中更熟悉此软件的其他人联系。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    您是否以管理员身份运行软件? 我还会检查 bqStudio 是否可以与 EV2400通信、以防 EV2400本身出现问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我以管理员身份运行该软件可以检测设备、TKS。

    现在 、我可以阅读 SBS 和数据闪存的消息。

    但是、CHG 信号始终为高电平、PMOS 不能 自动打开以对超级电容器充电。

    我尝试使用 FETControl (0x46)功能强制打开 PMOS 进行充电。

    测试结果表明、可以强制打开 PMOS、并且超级电容器正常充电。

    确认硬件电路设计应该正确。

     如何调整固件以使 chg 函数正常工作?

    如何设置参数以正常打开 PMOS?

    PMOS 打开必须满足哪些条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    很好、我很高兴您的计划能够正常运行。

    我认为您尝试上传的图片未正确填充。

    某些保护可能会导致固件保持 FET 关闭、这就是您可以手动设置 FET 的原因。

    EVM 用户指南是使用软件以及如何校准/设置管理器 的良好参考:www.ti.com/.../sluu466.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    按如下方式更新映像文件:

    我阅读 SBS 和数据闪存的消息。

    根据 FET 操作章节中的描述、如果安全状态存在任何异常、充电 FET 将被关闭;但是在 TI bqEVSW 工具中、安全状态全部为绿色、没有检测到高电平。

    但是、CHG 信号始终为高电平、PMOS 不能 自动打开以对超级电容器充电。

    如何调整固件以使 chg 函数正常工作?

    如何设置参数以正常打开 PMOS?

    PMOS 打开必须满足哪些条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    您是否有 SLUA336B 技术文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    您应该能够配置 FET 操作寄存器、以便使用固件来控制 FET。 检查以确保 FET 控制寄存器允许固件控制 FET。 将 FET 设置为导通、然后仿真安全事件以确保 FET 关断。

    必须从 TI.com 中删除应用手册 SLUA336B。 我找到了一个副本、但它仅简要介绍了固件更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    我从 BQ33100-EVM-001转储.senc 文件、然后在电路板中对其进行编程。 这是可行的。  可以 自动打开 PMOS 来为超级电容器充电。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    很好、我很高兴您能让它正常工作。 您如何解决此问题、将.senc 上传到您的电路板是否解决了此问题?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt、

    是的、我刚刚将 BQ33100-EVM-001 板上的 IC 中的.senc 文件更新为我的项目、可以自动打开 PMOS、为我的项目上的超级电容器充电。

    实际上、我还不能理解固件中的哪种设置允许 PMOS 自动开始充电。
    如果你能告诉我这件事发生了什么,我将不胜感激。
    Tks。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

    很难说出具体的原因、因为控制 CHG FET 的选项很多。 我猜的是、复位后、它可以在 EVM 上运行、以清除发送的任何手动命令并使固件恢复控制。

    此致、

    Wyatt Keller