This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:加热问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940250/tps65130-heating-issue

器件型号:TPS65130

您好!

我们使用的是 TPS65130双电源升压稳压器、我们遵循了数据表和 EVM 指南原理图。
 
我们已经针对 +9V 和-9V 输出进行了设计、但 +9V 并不合适、它大约是 +2V。  反相 o/p -9V 正确。
 
在负载条件下(最大电流为150mA)、IC 正在加热、工作不顺利。
 
请找到原理图的附件、并请求您提供解决方案。
 
 
谢谢、此致、
Rudra Prakash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    我查看了您的设计、我从原理图上看不到问题。 因此、这可能是一些电路板组装问题。 另一个可能的原因可能是电路板上不同接地端之间的连接、因为您在电路板上将它们分开并通过铁氧体磁珠进行连接。 我建议尝试通过硬接线在电路板上的不同点连接它们、以查看这会以任何方式改变行为。 如果没有、我将重点检查电路板组装以进一步调试。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    问题仍未解决。 请检查布局并提供您的宝贵建议。

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    正如我之前所建议的、从原理图上讲、我没有看到任何应该导致升压输出为2V 而不是9V 的问题。 因此、这可能是电路板组装问题、并且器件可能未正确焊接。 因此、您必须在最后检查和调试它 我在布局中看不到底层铜、因此很难看到两个 GND 岛是如何连接的。 作为实验、我建议用实心导线替换铁氧体磁珠 FB1、并在电路板的许多其他点将 AGND 和 GND 连接在一起、以查看是否会产生任何差异。

    此致、

    辽卡特