This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:它是否具有标准看门狗选项?

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, TPS3851-Q1, TPS3703-Q1, TPS3431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940319/tps3850-q1-does-it-have-standard-watchdog-option

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3851-Q1TPS3703-Q1TPS3431-Q1

大家好、  

请告诉我 TPS3850-Q1是否具有标准看门狗选项?

我正在考虑具有"标准 WD"的 OV/UV 复位 IC、即使 TPS3850-Q1是具有"窗口 WD"的 IC。  我不愿意更改我们的设计、我们的电流设计需要标准看门狗和5V OV/UV 检测。  

如果无法通过 TPS3850-Q1选择标准 WD、您能否告诉我如何使 MCU 复位系统检测 OV/UV 和标准 WD?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    TPS3851-Q1是 TPS3850-Q1的标准看门狗变体。 您应该能够像标准看门狗那样对其进行切换和使用。 您能否切换到此器件?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav-San:  

    感谢您的评论。  

    TPS3851-Q1不具有 OV 监控功能、但我希望不仅监控 UV、还监控 OV。  
    您是否有任何方法来实现它?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    您可以通过几种方法来实现此目的、但不一定使用一个 IC。 您可以使用 TPS3850-Q1并使窗口看门狗与具有宽窗口的标准看门狗类似工作:这似乎是唯一一种实现此目的的 IC 方法。

    除了 TPS3431-Q1之外、您还可以使用 TPS3703-Q1等器件。 这是一个窗口监控 IC 和一个独立的看门狗 IC。 它们都将执行相同的任务、并且更加准确。

    谢谢、
    Abhinav。