This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:气动电源问题、PG 引脚闪烁、无法充电

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940548/bq24630-problem-with-a-pneumatic-power-source-pg-pin-blinking-cannot-charge

器件型号:BQ24630

我们使用 BQ24630设计24V 充电系统、ACSET 和 ISET1可通过 MCU 进行调节。 电池为19.2V LiFePO4。

当系统由24V 交流/直流、2.5A 电源适配器供电时、一切都能完美运行。 它可以根据 ACSET 和 ISET1值为系统充电。

我们还希望在交流适配器不可用时使用气动发生器作为备用电源为系统充电。

我们使用 这个。 它提供24V 电压、最大500mA 电流、7 bar 输入空气电源。 两个气动发生器可以提供1000mA 电流、我们使用负载测试仪测试了这些设置、工作正常。 它可以按照通告输出1000mA。

在我们的充电电路中、 我们在气动发生器的输入端使用100uF 电容器来稳定电压。

我们使用两 个气动发生器进行了测试、系统负载为300mA、BQ24630可以拾取电源并以大约600mA 的速率为电池充电。

但是、当系统负载增加至600mA 时、BQ24630无法获取电源、PG 引脚闪烁。  

我尝试使用470uF 或1000uF 等更高的电容器、似乎无法正常工作。  

我附上原理图、PG 引脚的波形和 气动发电机的电源。 C1至 C3是电源电容器。

您能否建议一个能够使电压平稳并让 BQ24630轻松拾取电源的电压稳定电路?

电源的要求是什么?

波形:黄色是气动电源、浅蓝色是 PG 引脚。 正常运行、这是系统负载较低、小于300mA 时的情况。 充电正常。

PG 引脚闪烁、无法充电。 这是系统负载为600mA 时的情况、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangmin、

      当您打开600mA 负载时、适配器上用于提供系统负载的负载以及电池充电电流会导致输入适配器降低电压以尝试和维持负载(节能)。 这很可能会导致充电器进入和退出睡眠模式。 您可以通过观察 VCC、SRN、PG 和 PH 节点进行验证、因为您将观察到 VCC 下降至 SRN (电池电压)导致转换器被禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道、这就是我将 ACSET 设置为1000mA 以限制电源的最大电流消耗的原因。  

    当负载为300mA 时、电池的充电电流约为600mA。 (这正常工作)

    当负载为600mA 时、电池应充电电流约为300mA、但不充电、仅循环。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangmin、

      您的电源本身也存在 CC 限制。 这就是为什么2.5A 适配器工作正常的原因? 捕获上面提到的信号、以便我们验证循环充电期间发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。 我可以在星期三获得上述信号。

    如果是电源问题、您有什么建议?  

    并联添加更多电源? 每个输出端将输出500mA、因此3至4电源应为600mA 系统负载提供足够的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kangmin、

      根据负载和充电电流要求选择适配器类型更具系统级、由设计工程师决定。 一旦我们看到测试结果、验证我们是否进入和退出睡眠模式、这将是一个很好的下一步。 我将验证在实验室中添加并联电源是否有效。