This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:BQ296203 OVP 释放电压

Guru**** 2524190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949538/bq2962-bq296203-ovp-release-voltage

器件型号:BQ2962

尊敬的先生:

您能否提供 BQ296203的 OVP 释放电压和精度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    此图表中列出了 BQ96203的 OVP 电压(也可在数据表中找到):

    也可以在此处的数据表中找到精度:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    感谢你的答复。

    我已经知道 OVP 阈值。

    我想知道 OVP 的释放电压电平。

    4.5V -/+ 10mV = OVP 释放电压对吗?

    请告诉我 OVP 释放电压规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您是指器件将从 OV 故障中恢复的电压吗? 即 Vov-Vhys 或大约4.2V。 Vhys 最小值为250mV、最大值为400mV。