This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65130:查询

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TINA-TI, TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939466/webench-tools-tps65130-query

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TINA-TITPS65133

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想设计+9V 和-9V 输出的 TPS65130、但 Webench 设计不支持负/反相输出-9V。 请告诉我 TPS65130的 webench 设计为何不支持负/反相输出? 在 WEBENCH 上是否有其他方法可以同时检查正电压和反相电压输出?  

请提供一个解决方案来检查 TPS65130的两个输出端的响应。

谢谢、此致、

Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    该器件没有完整的工作台模型、但数据表中提供了足够的信息来设计升压和反相降压/升压转换器。 查看数据表中的信息后、如果有任何问题、请告知我。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    此器件是否有任何 TINA-TI 或 PSpice 模型可用?

    如果不是、您能否告诉我、我可以使用哪一个最接近的仿真部分?

    谢谢、此致、

    Rudra Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    我搜索了与 TPS65130/31相似的分离轨转换器(+/-单个正输入电源供电)、但遗憾的是没有找到具有相似规格的器件。 最接近的是 TPS65133、但也没有可用的 webench 或 TINA 模型。

    如果您对计算组件值或参数有任何具体问题、请告诉我、我很乐意查看并尝试回答您的问题。

    此致、

    辽卡特