This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:我们能否用 CSD19536KTT 替换板载 FET:AOB290L?

Guru**** 2508515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940889/bq76940evm-can-we-replace-the-onboard-fet-aob290l-with-csd19536ktt

器件型号:BQ76940EVM

您好!

我的应用需要30A 的持续放电电流、 这可通过 CSD19536KTT 轻松实现

我还注意到 TIDA 00792中使用的 FET 相同

两者的 Vgth 几乎相同、而 Rds 与 CSD19536KTT 的 Vgth 相对较小。

那么、我们能否对 Q2和 Q4 (即 AUB290L)进行降序、 并将其替换为 CSD19536KTT 以实现30A 的最大充电/放电电流?

谢谢、

Nishil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishil、

    问题是 EVM 的设计目标不是电流很高、也不是额定电流很高。 以高电流运行可能会导致组件严重发热。

    此致、

    Matt