您好!
我看到数据表发生了变化、并且删除了与自主模式相关的部分。 有任何有关此内容的信息吗?
之前、可以通过引脚52 (AUTO)和电阻器配置自主模式。
以前:
现在:
是否仍然可以在自主模式下配置?如何配置?
谢谢
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一分钱、
SRAM 代码发布说明的链接不起作用... http://software-dl.ti.com/secure/software/app_psil/pi/TPS23881-DESIGN/PTPS23881ICSupport/TPS23881_SRAM_CODE_Release_Notes_rev_5p2.pdf
我的应用是一款没有 CPU 的简单介质转换器、因此我在2019年选择了这款、因为无需对其进行编程。
现在、如果我必须对 SRAM 进行编程以使其兼容、那么这个选择就会受到影响...
您说过、如果要兼容 SRAM、我们必须对其进行编程、但如果客户不想通过合规性测试、则删除了说明。 为什么?
Alex
尊敬的 Alex:
通常、您需要通过 TPS23881产品文件夹 https://www.ti.com/product/TPS23881申请 TPS23881 mySecure 文件夹访问权限。 但我会将您的电子邮件地址发送给团队、以便直接授予您访问权限。
如果您不关心合规性测试、则仍可以使用自主模式、并确保您仅了解 ROM 的限制。 我们从数据表中删除了它、因为我们希望数据表中具有所有兼容功能以减少混乱。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 谢谢。
此致、
一分钱