This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:EN 引脚中的电压波形异常

Guru**** 2503135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947952/ucc27524-abnormal-voltage-waveform-in-the-en-pin

器件型号:UCC27524

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户正在按如下方式评估我们的器件、他们发现在以下两种情况下、向 INA/INB 引脚施加 PWM 信号时、EN 引脚的电压波动将为 Vpp=400mV。 客户怀疑我们的内部电路导致了此问题、您能不能与我分享导致此异常波形的原因? 谢谢。  

1.NC R186和 R187、C115=150pF

2.NC R186和 R187=47k、C115=150pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的联系。

    从原理图中可以看到、EN 似乎通过一个小型去耦电容器从外部连接到 VDD。 为了有效、C115必须被连接在引脚1和8附近、其典型值为100nF。 请确认连接点。

    根据波形、VCC 有相当多的振铃、这可能是 ENx 信号干扰的来源。 VDD 上的去耦电容值是多少? 您能否确认它们直接位于 VDD 引脚上?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您在这里的帮助。 VCC 去耦电容为10uF、并直接穿过 VDD 引脚。 之前的波形有相当多的振铃、因为它们没有使用最小环路原理。 请参阅下面的最新波形。 它们仍然是 EN 信号上的电压波动。 在我们将 C115 电容器值增加到1nF 后、问题就消失了。 但客户需要我们解释这种现象、如果您能在此处分享您的专业解释、我们将不胜感激。 谢谢。   

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在给定特定频率运行的情况 下、150pF 的电容抗可能不足以滤除 PCB 板上的噪声和其他寄生(来自布线的杂散电感)。 一般而言、假设频率范围为10kHz 至500kHz、我们的驱动器最适合 ENx 引脚上的>=1nF 至100nF 以及 VDD 引脚上的2个并联去耦电容器0.1uF 和>=1uF、从而有效地处理噪声。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您在此再次光临。 客户不能接受噪声来自 PCB 板、EN 引脚周围没有高频信号。 我们的数据表显示、我们可以将此引脚保持断开状态。 他们怀疑噪声来自我们的内部电路。 如何验证噪声不是来自我们的器件?

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    我叫 Aaron Grgurich、也是一名应用工程师。  与此同时,在马马杜星期一回到你之前,我有几个评论。

    使能引脚在内部上拉至 V_DD 以允许"浮动/打开"条件、因此它们可以看到 V_DD 具有的噪声;通过保持附加连接与之前 Mamadou 提供的建议保持一致、可以缓解这种情况。

    使能引脚上出现正弦波形的原因可能是电路周围的寄生电容或电容不足、因为这些电容上的电压可能会随着附近的强开关运行而充电并放松(以及引线电感)。  查看噪声来源的一个好起点是检查使能引脚波形是否与电路的开关频率相同。 如果是这样、问题可能会指向 去耦电容器、如前面所述;以正确滤除通常会随切换大电流而产生的噪声。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    我已向客户核实开关频率为70kHz。 正如您所说、内部电路可能会充电并放松电容、但为什么我们无法看到 VCC 波形的波形? 这是客户的问题。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我将离线跟进您。

    同时、将此线程标记为"已解析"。

    此致、

    -Mamadou