This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:TPS62088 PSPICE 仿真模型

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938953/tps62088-tps62088-pspice-simulation-model

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS1H100B-Q1TPS54620

您好!

 我只能在网站上找到 TPS62088的瞬态模型。 我是否可以在频域中仿真 TPS62088、例如使用瞬态模型测量波特图?

如果不是、是否有办法获得另一个频域仿真模型?

谢谢、

Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    遗憾的是、PSpice 模型不能用于波特图测量。 我们需要 为此  部件生成等效的 SIMPLIS 模型、以便您可以将其用于环路稳定性分析、但 通常需要8周。 如果请求符合您的计划、我可以处理该请求。

    顺便说一下、您打算使用该器件的应用是什么?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      我们的产品是存储控制器。

    是的、请申请 SIMPLIS 模型、因为我们将在新设计中继续使用 TPS62088。

    我可以在  "PSPICE for TI"中使用 SIMPLIS 模型 、还是需要使用不同的软件?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您提供信息。

    您只能在"PSPICE for TI"中使用 PSpice 模型(在 TI 网站中提供)、而不能在 SIMPLIS 中使用。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

     谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      我从 TI 网站下载了 TPS60288瞬态 PSpice 模型文件、并使用"PSPICE for TI"运行该文件、但我收到以下错误消息、请告诉我需要做些什么来解决此问题。

    请耐心等待。 这可能需要几分钟时间...
    错误(ORPSIM-15115):非法自引用或重复库文件 C:\Users\wangtony\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\TPS1H100B-Q1_TRANS.LIB。
    错误(ORPSIM-15107):无法为库文件 C:\Users\wangtony\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 建立索引。
    警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 的格式不正确
    INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。
    为库 C:\Users\wangtony\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 创建索引文件
    请耐心等待。 这可能需要几分钟时间...
    错误(ORPSIM-15115):非法自引用或重复库文件 C:\Users\wangtony\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\TPS1H100B-Q1_TRANS.LIB。
    错误(ORPSIM-15107):无法为库文件 C:\Users\wangtony\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 建立索引。
    警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 的格式不正确
    INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

     我可以使用 Cadence DECIS 无 误地仿真 TPS60288瞬态 PSpice 模型文件。

    我还有其他问题要问。

    我尝试将5V 输入设置为3.3V 输入。 我已将 Vin 的属性从5更改为3.3、如下所示、但仿真结果仍然显示5V 输入。

    您能告诉我如何更改输入电压值吗?

      

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     在启动新仿真之前、您是否尝试单击"Apply"按钮?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      是的、我是这样做的。

      我还尝试了 TPS54620瞬态模型、它工作正常。

      但 TPS62088模型不起作用。

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    将 VIN 更改为3.3V 后、您能否显示仿真波形和原理图? 因为我也进行了更改、它工作正常。 请参见下图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      我刚刚尝试过。 问题解决了。

    谢谢、

    Tony