请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S-Q1 由于芯片的500uA 充电电流会导致充电速度较低且故障响应时间相对较长、我们想知道是否可以引入外部电压源(此处列出的15V)来加快消隐电容器的充电速度? 带有限流电阻器的电压源将直接连接到芯片的 DESAT 引脚、因此我们不确定这个额外的电压源是否会对栅极驱动芯片本身造成任何损坏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于芯片的500uA 充电电流会导致充电速度较低且故障响应时间相对较长、我们想知道是否可以引入外部电压源(此处列出的15V)来加快消隐电容器的充电速度? 带有限流电阻器的电压源将直接连接到芯片的 DESAT 引脚、因此我们不确定这个额外的电压源是否会对栅极驱动芯片本身造成任何损坏。