This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:我们是否可以向 DESAT 引脚添加外部电压源以加快消隐电容器的充电速度?

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949875/iso5852s-q1-whether-we-can-add-a-external-voltage-source-to-the-desat-pin-to-speed-up-the-charging-of-the-blanking-capacitor

器件型号:ISO5852S-Q1

由于芯片的500uA 充电电流会导致充电速度较低且故障响应时间相对较长、我们想知道是否可以引入外部电压源(此处列出的15V)来加快消隐电容器的充电速度? 带有限流电阻器的电压源将直接连接到芯片的 DESAT 引脚、因此我们不确定这个额外的电压源是否会对栅极驱动芯片本身造成任何损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    为什么不只是减小 CBLK 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    由于功率器件将以非常高的频率进行开关、因此高 dv/dt 是不可避免的、这是我们无法使 Cblk 更小的原因。 那么、您能否告诉我我们是否可以使用这种方法来加快充电过程?

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我不明白为什么它不起作用、但我们从未对它进行过测试。 请告诉我们您的发现。