This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:希望使用 PFM 模式(突发模式)-而不是 PWM 模式

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940848/tps62148-want-to-use-pfm-mode-burst-mode---not-pwm-mode

器件型号:TPS62148

我需要使用 TPS62148为客户设计提供支持。 在400mA 最大负载下、输入电压为12V 至5V/3.3V。

客户之前在 PWM 模式下完成了此设计、但实际上需要在器件中充分发挥最高性能以获得最佳效率、因此考虑在 PFM 模式下运行。  

数据表中的图30 / 32显示了 PFM 模式下的输出电压随负载而变化。 也就是说、对于 FB 设置、输出电压随电流而变化。 我需要提供一些有关给定负载的 FB 设置与输出电压的信息。 我们是否有任何数据支持这一点? 该图似乎表明 FB 电压设置在很大程度上取决于负载。

由于输出电压随负载而变化、那么正确的设计过程是什么、以确保在快速负载变化期间输出电压保持在设计的限制范围内...?

您可以离线向我发送消息、如果 E2E 的答案太复杂、我们也可以设置呼叫。

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我相信您在此的最佳选择是在 PSpice for TI 中为客户设计建模、因为 PFM 模式下的输出电压纹波量 最终将决定 最终的直流输出电压值。  此外、PFM 输出电压纹波 不仅会随负载而变化、 而且输入/输出电压组合以及电感 器和输出电容器 值都将显著影响纹波的大小。

    此致、

    -Matt