This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:超级电容的电流限制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939072/tps22810-current-limit-for-supercaps

器件型号:TPS22810

我尝试减小电流、以便为超级电容器(2F/8V)充电。 我尝试过以下 CT:100nF、1uF、10uF、未成功。

是否可以将电流降低到大约1A?

感谢您的支持。

Chrise2e.ti.com/.../Dok1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    由于超级电容器的电容非常大、从系统的角度来看、对其进行充电类似于短接 VOUT 一段时间。

    CT 引脚将调节压摆率、但由于负载太大、因此除非在引脚上放置了显著的电容、否则它会产生最小的差异。

    另一种选择是使用与超级电容器串联的功率电阻器来限制初始充电期间的电流。 如果我们要查看最坏的情况、我们可以执行 qukc eq:

    (8V-0V)/1A =~ 8 Ω 功率电阻器。

    您不能使用另一个负载开关来实现此目的、因为限制电流会产生大量器件无法承受的热量。

    通过使用串联电阻器、当然会降低效率。 如果您使用串联 MOSFET 的电流限制、情况也是如此。


    如果您需要限制电流、我建议尝试使用功率电阻器。 但是、为了实现最高效率、您可能需要在负载开关之后寻找额外的电路。

    希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请按下绿色按钮让我知道、如果您还有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri

    感谢你的答复。 TPS22810 不是为这种用途而设计的 Knwong 帮助我... 我现在使用分立式限流电路。 工作正常。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    如果您将来有任何疑问、请告知我们。

    最好

    Dimitri