This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:软停止排序不遵循我的配置

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940569/ucd90320-soft-stop-sequencing-not-following-my-configuration

器件型号:UCD90320

我在"开/关时序时序"窗口中看到断电时序时遇到问题。  我的所有电源轨似乎都同时关闭、但不能反映我配置的断电依赖关系。  启用软停止时、是否有我可能忽略的常见设置?  加电排序不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    排序开/关时序窗口仅显示正常的软启动和软停止情况。 如果电源轨的开/关_CONFIG 设置为 None (Auto)(无(自动))、则计时窗口将同时显示这些电源轨关闭。 原因是、当设置 None (Auto)时、除了 UCD 断电外、没有正常的软停止方法。 因此、所有电源轨将同时关闭。

    选择 None (Auto)(无(自动))后、关断所有具有适当相关性和延迟的电源轨的唯一方法是利用故障。

    请阅读随附的快速指南。

    e2e.ti.com/.../4011.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将电源轨的开/关_CONFIG 设置为 None (Auto)。  但是、如果由于实际电路板上的电源轨故障而导致关断、我应该会看到一个遵循关断延迟和相关性的断电序列、对吧?

    此外、我的所有电源轨都设置为立即关断、以实现其故障响应。  我是否正确地说、只有故障电源轨会立即关断、 故障电源轨的故障关断从电源轨将随延迟和相关性关闭、而不管关断从电源轨在故障响应中是否也配置为立即关断?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您的理解是正确的。

    故障电源轨可选择立即关断或延迟。 但故障关断从器件始终遵循 自身的相关性和延迟。

    此致

    Yihe