This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:VIN UVLO

Guru**** 2445890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949953/lm25141-q1-vin-uvlo

器件型号:LM25141-Q1

大家好、

我的客户询问 LM25141-Q1是否具有输入电压 UVLO 功能。 从数据表中、我只能看到 VCC 和 VDDA 的 UVLO。 请帮您确认这一点吗?

谢谢、

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    从 VIN 到 VCC 有 LDO、因为 VCC 电流在电路开始切换之前非常小、所以 VIN UVLO 几乎与 VCC UVLO 相同、这意味着 VIN UVLO 上升的典型值为3.4V、迟滞为175mV。   

    B R

    Andy