This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:效率误差

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949959/tps61032-error-of-the-efficiency

器件型号:TPS61032

尊敬的团队:

当我假设外部部件和电路板相同时、效率是否会通过更改 IC 而改变?
当我更改 IC 时、它的变化百分比是多少? (例如、3.3V->5V/180mA)

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan:

    损耗计算非常复杂、与频率、开关额定值、寄生参数和其他因素有关...  

    很难给出一个数字。 感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、

    我的客户说90%- 93%的变化。
    因此、我想知道效率是否只能由器件改变。
    所有条件都相同。
    (IC=RDS、Qg……)

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的开关导通电阻表示为55m Ω。
    请告诉我最小值和最大值。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan:

    这是一个旧器件、我们几乎可以在数据表中分享。 90%是否可为客户接受?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、关闭这个线程。

    客户对设备的效率变化有疑问。

    谢谢、
    PAN-M