This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:Vout >>Vin 时、有源下拉接合、EN 连接到 Vin

Guru**** 2507695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940866/tlv713-active-pull-down-engaging-when-vout-vin-with-en-tied-to-vin

器件型号:TLV713

您好;

当 TLV71333的输出被拉至另一个3.3V 电源轨时、其输入从接地缓慢上升、EN 连接到 Vin 时、似乎没有决定因素。 在从另一个3.3V LDO 的降压开关(为713的输入供电)过渡期间、在某些电路板上、尽管 EN 连接到 Vin、但当其输入低于其最小值时、713的有源下拉电阻似乎被启用

我从数据表中注意到加电和断电序列图、其中713在 Vin 大约为1.3V 之前不开始运行。  我知道这种情况是不符合要求的、但您能否澄清当其输出电压被拉至3.3V、而其输入电压却低得多时、预期会出现什么行为短路? 我的假设是、一旦它开始调节、它将仅打开 PFET、但由于它的体二极管将导通、这是否会以某种方式启用有源下拉?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我想您所描述的实际上是您提到的内部体二极管、它会将电流从 Vout 传导回 Vin、因为 Vout 大于比 Vin 更高的二极管压降。 这与 LDO 有关、是一件非常危险的事情、除非 LDO 数据表明确指出它具有反向电流保护。  

    TLV713 (与大多数 LDO 一样)没有反向电流保护、因此如果有太多电流流经 LDO、LDO 可能会损坏(数据表中提到了这一点、我添加了一个快速代码段供参考)。  

    以下是我们 的防止反向电流博文中有关 如何保护 LDO 免受反向电流损坏的更多信息。 负载开关产品系列还有关于如何 使用负载开关保护系统免受反向电流影响的博文。