This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866EVM-051:效率测试

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866EVM-051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949729/tps62866evm-051-efficiency-test

器件型号:TPS62866EVM-051

您好专家、

I 测试  TPS62866EVM-051的效率、查找当负载为0.03A 时、计算结果与数据表数据不匹配。 请查看我的测试数据的附件

由于实验室设备的原因、当电子负载设置为零时、仍将存在0.03A 的负载、无法验证较小负载的效率。 在同一环境中计算得出的0.05A 及以上电流结果是合理的。

请帮助您测试低于0.05A。的 EVM 板效率
谢谢。
此致、
Andy Liu│TI 模拟 FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以在数据表图中看到的一点是、X 轴上的缩放比例采用对数标度、这与以上 Excel 文件中的方法不同。

    我会将此对话发送给私人电子邮件、以便与您共享分配的数据。

    您可以接受我的朋友的请求吗?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    非常感谢您与我分享合适的数据。 我的电子邮件是 wenlong-liu@ti.com。
    期待您的回复、再次感谢。
    此致、
    Andy Liu│TI 模拟 FAE
    手机:+86-18817878409
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    然后、我将直接与您联系。

    谢谢、


    Dorian