This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331对地短路的温度过高

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940838/tps54331-the-temperature-of-tps54331-short-circuit-to-ground-is-too-high

器件型号:TPS54331

当 TPS54331对地短路时、芯片的温度将上升、这将导致芯片由于结温引起的器件过热而失效。 可采取哪些措施来降低芯片短路期间的电流和温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    从数学上讲、Voltage/0=无穷 大。 因此、短接至 GND 将导致从任何电源汲取大量电流。 短路情况是 TPS54331的外部事件。 如果输出短路、则电流将随之增加。 那么、过流的跑道会很快发生。

    TPS54331器件可将开关频率降低多达8倍、从而延长短路情况下的关断时间。 然后,如果情况继续,器件最终将加热;将触发热关断以防止器件热失控和损坏。 该器件实现了内部热关断功能、可在结温超过165°C 时保护器件 当结温超过热跳闸阈值时、热关断强制器件停止开关。

    因此、过热是由于短路情况导致电流消耗过大的结果。 为了降低电流、首先需要防止短路、如果短路发生很长时间、任何电源都可以做的最安全的事情就是关断。  

    谢谢!

    Tahar