This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:6s 配置从 BQ40Z80读回结果错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940137/bq40z80-6s-configuration-read-back-from-bq40z80-with-wrong-result

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

大家好、

客户在6S 应用程序上使用 BQ40Z80;他们获得了正确的连接配置,但是在数据存储器->设置页面中,“单元配置”寄存器显示了错误的 CC2、CC1、cC0回读数据“000”;正确的应该是“110”。  他们试图修改寄存器值、但无法更改、您能不能帮助我们了解什么是错误以及如何获得正确的结果?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    根据图像中显示的数据、所有闪存寄存器看起来都在读回0xFFFF。 是否确定 BQStudio 能够与器件通信? 您能否检查 BQStudio 窗口左侧的仪表板以确保正确检测 EV2400和器件? 您可能需要查看 EVM 用户指南中的"快速入门"部分、以查看设置中是否缺少任何步骤。

    此致、

    Matt