This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:典型应用中的 CFF 是否可以从100pF 更改为1nF?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949754/tps61252-can-the-cff-in-a-typical-application-be-changed-from-100pf-to-1nf

器件型号:TPS61252
主题中讨论的其他器件:TPS61253A
典型应用中的 CFF 是否可以 从100pF 更改为1nF? 如果可以、请说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    它取决于上部反馈电阻。 数据表显示了 Rupper 的典型值768k、CFF 的典型值100pF。 前馈零点频率设置为 Zcff=1/(2*PI*Rupe*CFF)。 如果将 CFF 更改为1nF、则 Rupper 最好为76.8k Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    如果 我不更改上部反馈电阻器的值、而只更改前馈电容器的值、那么在应用中是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    将前馈电容器设置得过大将导致 CFF 零点减小到低得多的值。 穿越频率将增加到更高的值、相位裕度可能不够。 您可以在 EVM 上试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是否可以始终保持 PWM 模式、并且即使在轻负载时也不会进入 PFM 模式?如果可以、如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    该器件将在轻负载时自动进入 PFM 模式。

    如果您希望升压转换器在满负载范围内保持 PWM 模式、则可以选择另一个升压转换器、如 TPS61253A。