This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:最短导通时间

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940824/tps54331-min-on-time

器件型号:TPS54331

大家好、团队、

 

您能否分享输入电压= 24V 时的最短导通时间数据?

如果您没有准确的数据,请至少提供有关“分钟”时间是否会更长的信息。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    最小导通电压与12V 输入电压相似。  

    典型值105ns、最大值130ns  

    谢谢!  

    Tahar