Ulrich
如果出于散热原因而将外露焊盘未在此原型设计阶段焊接到 PCB 焊盘上、是否存在任何问题?
我们上次尝试(星期五)将 NTC 引脚设置为评估板中的值、但控制器发生了快速故障。
我们的感觉是由于尝试焊接暴露焊盘时过热。 我们不能在所有部件都安装到位的情况下对其进行回流焊。 因此我们使用了热气-附近的热电偶显示受控热气温度为230摄氏度。但它持续了几分钟、但仍然没有流过焊料。 加热器进一步 加热了。
当然、我们还必须在高温下手工焊接焊盘。
当上电至20V 或 so...it 时、快速发生故障。
我们现在将重新安装。 中心带有导电环氧点、以便轻松将芯片与焊盘对齐。 &将在建议的 LEAT 温度下焊接、以实现良好的焊料流。
-此外:看来 NTC 引脚不能用于光耦合的 EN/Disbale。 我怀疑塑料包装是否透明,光晶体管正在进行...(我在之前的生活中对此进行了实验验证...供应商不得不更换材料!)...当然,我无法确定: 为什么 NTC 引脚会趋于低电平...就在控制器周五发生故障之前。
从现在开始从 NTC 引脚上移除 Opto。
Robin