This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:有关外部组件的问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM61460EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949222/lm61460evm-question-about-external-component

器件型号:LM61460EVM
主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1

大家好、团队、

我有关于 LM61460-Q1 EVM 的一些问题。

问:关于 RBOOT 电阻器、我认为添加 RBOOT 电阻器会降低 FET 导通压摆率、那么噪声将变得很小。 另一方面、添加缓冲电路也会提高噪声性能。 您是否知道 RBOOT 电阻器和缓冲器电路的效率分别如何? 或者在添加 RBOOT 电阻器或添加缓冲器电路时是否存在任何噪声数据。 客户不想在可能的情况下添加缓冲电路。 这是因为缓冲电容器短路可能会导致故障。 因此、客户想知道   RBOOT 电阻器 对于提高噪声性能有多大的有效。  

问:对于 L1、LM61460EVM 使用4.7uH 绕组电感器。 但客户希望使用多层电感器来缩小尺寸。 问题是他们找不到多层电感器、它在市场上具有4.7uH、4a>额定电流。 因此、他们计划为 L1选择1.5uH、4a>额定电流电感器。 在这种情况下、是否存在影响输出稳定性或振荡的问题?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    我将向您发送 Q1电子邮件。

    对于 Q2、有两个建议:

    1.检查 fsw 是否可以为2MHz 以使用较小的电感器

    2.使用两个串联的电感器。

    电感器过小会产生更高的输出纹波、并可能会限制高输入电压下的输出电流能力。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    对于 Q1、我正在查找您的电子邮件。

    对于 Q2、它们设置了 Fsw 2MHz、因此它们不关心输出纹波。 客户只关心输出稳定性(振荡)。 将电感从4.7uH 更改为1.5uH 会影响输出稳定性(振荡)? 我不熟悉反馈环路计算、因此我不确定过小的电感是否会导致输出纹波以外的一些冲突。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    数据表建议在2MHz 下5V 输出电压为1.5uH、输出电容为2个或更多22uF 16V 陶瓷电容。 环路是具有此配置的表。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。

    我理解问题2。 让我关闭这个。

    如果您可以通过电子邮件向我发送信息、我将不胜感激。

    此致、

    Yuta Kurimoto