This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120-Q1:TPS929120-Q1连接到 CAN 收发器

Guru**** 2391855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929120-Q1, TPS929120EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947238/tps929120-q1-tps929120-q1-connect-to-can-transceiver

器件型号:TPS929120-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS929120EVM

尊敬的团队:

我有一位客户询问他们是否可以使用 CAN 收发器并将其连接到 TPS929120-Q1、下图中显示了连接图?

此外、在 CAN 控制器的另一侧、它应该连接到 UART 或 CAN 的 Tx/Rx?

您是否有可向我的客户演示的典型 CAN+TPS929120-Q1连接示例?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    以下是客户提出的一些其他问题:

    1.使用的是 TPS929120-Q1的哪种协议? UART 还是 CAN 协议? 根据数据表7.5.1.2、它提到了 UART 接口地址设置。 但是、典型应用使用工业标准 CAN 收发器。 那么、客户应该遵循哪种协议?  

    2.我们是否有演示软件供客户在使用时运行应用程序? 我在 TI.com 上找到的、它有一个评估软件、如下图所示。 那么、客户是否可以使用此 GUI 软件来评估他们是否未使用 TI 的 TPS929120EVM?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您无法看到图片、请参阅以下评论:

    图1.原始问题的图1:

    2.关于第一次答复,图2和图3如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    TPS929120中使用的协议是 Flexwire、它是一 种 UART 协议。 如果客户在非板载应用中使用 CAN 通信、则必须使用 CAN 收发器将 CAN 转换为 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速回复。 您是否有一些示例或演示可帮助我的客户使用 CAN 收发器将 CAN 传输到 UART?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考此常见问题 解答 e2e.ti.com/.../3316198