This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:PWRGD 输出异常。

Guru**** 2388630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937871/lmz31710-pwrgd-output-is-abnormal

器件型号:LMZ31710

您好、专家、

我们在电路板上设计了 LMZ31710。 我们将输出设置为5V、输入为12V。 总体而言、它运行良好。 但对于该批次中的某些电路板、如果5V 输出正常、PWRGD 仅为1.46V。  PWRGD 通过外部10K 电阻器上拉至5V、而无需任何其他连接。 由于 PWRGD 是 OD 输出、因此 PWRGD 的输出应具有0-5V 的摆幅。 我们不知道为什么 PWRGD 仅为1.46V。 我们以前从未遇到过这样的问题。

谢谢

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否分享原理图和一些示波器波形、以显示发生这种情况时器件的行为? 首先、最好查看输出电压和 PWRGD 引脚电压。

    是否使用 DMM 测量 PWRGD 电压? 如果是、1.46V 测量可能只是平均电压、PWRGD 电压可能在低电平和高电平之间切换。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    下面是原理图。 为了进行故障排除、我断开了除上拉电阻器之外的所有连接。 是的、使用 DMM 测量1.46V。 您提醒我使用范围。  1.46V 应为平均电压。  我将在下周一捕获波形。

    谢谢你。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    我们捕获了波形。 1.电路板 PWRGD 输出不良、2.电路板 PWRGD 输出良好、3. 电路板5V 输出损坏。 5V 输出似乎不是很差、我不知道为什么要切换 PWRGD?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能否检查 PWRGD 切换速率是否与开关频率保持一致-只需检查不良电路板上是否发生了一些耦合? 此外、PWRGD 可能会由于数据表中的以下原因而发生切换。

    '此外、如果输入 UVLO 或热关断被置位、INH 引脚被拉低、或者 SS/TR 引脚电压低于1.4V、则 PWRGD 引脚被拉低"

    您能否探测 SENSE+、INH 和 SS/TR 引脚?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    与 Gerold 建议的类似、您是否还可以测量 INH、PWRGD 和 SS/TR 的波形? 由于输出看起来是经过调节的、因此它表明器件可能会重新启动。 如果 SS/TR 引脚也在切换、则表明 LMZ31710正在重新启动。

    在此测量中、请使用仅显示 PWRGD 引脚切换单个或几个周期的时间刻度。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerold、Anthony:  

    我测量了这些信号、INH 大约为2.8V、SS/TR 大约为1.8V、它们都是稳定的。  PWRGD 如下所示、它与开关频率(63.4KOHM)切换。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      您能否检查布局中的 SW 节点和电源正常引脚之间是否存在任何耦合?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我怀疑 PWRGD 和 SYNC_OUT 引脚可能短接在一起。

    Anthony