This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于85W (LED 驱动器)的升压转换器

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939890/boost-converter-for-85w-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61196

寻找升压转换器85W (LED 驱动器)解决方案

输入电压:20-28V

输出电压:40V

输出电流:2.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否考虑使用两个器件来满足您的要求?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      哪两个器件?

    谢谢、此致、

    Shariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP8866或 TPS61196均符合您的要求。 您是否想提供更多应用信息、以便我为您提供建议?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

                 目前,我们的解决方案中使用的是 LED6001 IC,但无法实现大于50W 的功率。

    因此、我们的 MPPT 解决方案中只有升压转换器尚未准备就绪、在这方面、我们希望 TI 能为您提供适用于85W LED 负载的任何解决方案。 我们急于完成升压转换器电路。

    输入电压:20-28V

    输出电压:40V

    输出电流:2.2A

     

    此致、

    Shariq

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电流非常高、我们的产品系列没有合适的升压 LED 驱动器。 那么、您会想到升压电路+降压 LED 驱动器吗?  

    BR、

    Robin