This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113:STAT 输出出现问题

Guru**** 2387270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948423/tps2113-problem-with-stat-output

器件型号:TPS2113

尊敬的先生
我正在使用 TPS2113设计电路。
这是一种常规电路配置、通常由电池供电、并在连接交流适配器时充电。
检测到"STAT"信号以检测交流适配器是否已连接。
但是、即使连接了交流适配器、"STAT"引脚也将始终保持为"低电平"。 但是、输出端的开关没有任何问题。

该器件的输入条件如下。
・引脚:3 (VSNS)→"GND"
・引脚:4 (ILIM)→通过一个5.1KΩ Ω 电阻器接地
・引脚:8 (IN1)←3.7Vdc (来自电池)
・引脚:6 (IN2)←5.2VDC (来自 AV 适配器)

请给我一些建议。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    STAT 引脚根据下面的真值表运行。 根据您的输入条件、STAT 引脚 shooting 应变为高 z

    您能否在 IN1->IN2的开关事件期间发布 TPS2113的原理图以及 VSNS、VIN1、VIN2、STAT、OUT 的示波器截图? 这将会大有帮助。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路图和时序波形如上所示。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在同一图中更清楚地显示 IN1 / IN2吗? 照片很难读、分辨率低、我们可以看到时间刻度吗?

    是否已尝试换用 tps2113并出现相同问题?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN2和 IN1的时序如下图所示。
    IN1保持4.2VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图像似乎未正确上传、并且显示为损坏的图像。 您能否使用 E2E 上的"插入文件"图标重新上传图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉
    我将再次上传。

    迹线1是 IN2输入(已连接交流适配器)
    迹线2是 IN1输入(连接了内部电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这张照片中、我注意到输出从 GND 流向 IN2。 EN 此时是否也在变化? 因为在 IN2联机之前、thsi 会指示 VIN1不存在。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 设计为在连接交流适配器时激活。
    我已确认、当交流适配器与连接到 IN1的电池连接时、OUT 切换到 IN2。
    即使在这种电路配置中使用、也会出现任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该不会有问题。 我已经检查了原理图(看起来不错)以及您提供的示波器截图。  
    我无法看到或想到会阻止 stat 正确指示的问题。

    您能否尝试用新的 IC 换用、并报告该 IC 上是否也出现此问题?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很烦人的是无法检测到 STAT 信号
    目前、我能够通过直接检测 VBUS 来实现我所想到的功能。
    我手头没有电路板、但我有几个电路板、所以我将报告结果。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,请告诉我任何更新。

    我将暂时关闭该线程。