This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:bq24040

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940665/bq24040-bq24040

器件型号:BQ24040

您好、先生、

请检查以下波形、

当在 Vin=5V 时移除 bq24040时、它将低至3.6V、保持在40ms 左右。

请告知导致此行为的原因是什么?

VIN (蓝色)电池

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    不确定我是否理解这个问题、黄色波形是输入电压? 这看起来是移除输入时的正常行为。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    借口正常行为是什么意思?

    为什么输入电压保持在3.6V 并持续30ms?(为什么不平稳下降?)

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在器件内部 FET 关断之前、有29ms 的抗尖峰脉冲:

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的检查、这是否意味着在29ms 内抗尖峰脉冲不会有风险?

    谢谢、Ian。