请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 您好、先生、
请检查以下波形、
当在 Vin=5V 时移除 bq24040时、它将低至3.6V、保持在40ms 左右。
请告知导致此行为的原因是什么?
VIN (蓝色)电池
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.