This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:此驱动器是否支持并行配置"8s8p"?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, LP8555, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939942/tps61500-does-this-drive-support-the-configuration-in-parallel-8s8p

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: LP8555TPS61196

您好!

我的`ve 需要在恒定电流模式下驱动多达64个 LED。 我将使用12V 电源。 LED 具有以下参数:

Foward 电压:3.2V

Foward 电流:150mA

TPS61500是否适合用于对8s8p 进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件可以支持8s8p。 但是、每个灯串的电流会稍有不同。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、

    是否有使当前字符串相等的选项?

    您是否建议使用"8s8p"配置或使用其他芯片?

    此致、

    冈萨洛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多通道器件是每个灯串平衡正向电流的更好选择。 LP8555具有12通道、输出电压高达28V。

    LP8867、TPS61196有6个通道、每个通道可支持14个 LED/150mA。

    BR、

    Robin