This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:用于输出放电的外部二极管

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939648/tps7a90-external-diode-for-output-discharge

器件型号:TPS7A90

大家好、

我有一个简短的问题。

 如果客户用例中存在 Vout > Vin 条件、TPS7A90是否需要输入和输出之间的外部二极管进行放电?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    没错、TPS7A90没有反向电流保护、因此如果 Vout>Vin、则需要使用保护二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle:San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我了解需要 SBD 来保护 Vout>Vin 上的反向电流。


    您能否告诉我 SBD 应该连接到下面的 Vout 线路上的哪一点?1或2

    客户认为"1"更适合输出保护、但 担心回路的稳定性可能会受到 SBD 寄生容量的影响。

    此外、您能否回顾下面的布局并指出 任何不好的地方(如果有)?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    二极管可以连接到#1或#2、并且不应导致保护差异很大、因为 Vin/Vout 平面的电阻非常低(假设它像您在上面所示的布局那样靠近 LDO)。  

    至于您提供的布局、它看起来很好。