This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:避免 T3-T5中的充电电压降低

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949259/bq25606-avoid-charge-voltage-reduce-in-t3-t5

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25601

尊敬的团队:

客户希望设计我们的 BQ25606解决方案、实现0~45°C 的工作温度范围。

根据我们的数据表*图12:JEITA 充电电压*,充电电压在 T3-T5期间将降低。

是否可以避免器件进入 T3-T5? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果应用在 T3-T5期间不需要降低充电电压,请考虑 引脚兼容的 BQ25616,其热/冷配置文件位于

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    来自 VSET 引脚的充电电压仅支持高达4.35V 的 BQ25616。

    客户需要支持4.4V 电池规格、我们是否有其他 P2P 解决方案来支持它?

    如果没有 P2P 解决方案、您能否推荐合适的解决方案? 谢谢

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅 BQ25606可用作4.4V 充电电压限制的独立充电器。 如果应用具有 I2C 通信、则可以使用 BQ25601、其 T3-T5 VREG 和 VBATREG 可通过寄存器位进行选择。

    谢谢、

    宁。