This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898 μ:

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949596/bq25898

器件型号:BQ25898

尊敬的 TI 团队:

在补充模式下、我了解电池放电电流高于9A 时 BATFET OCP 将工作并锁存 BATFET。

我有如下问题:

1.如何存在此模式:  

答:首先、我们应该拔下插头才能进入运输模式。

b:然后我们应该再次插入 VBUS、使其存在运输模式。

请确认我的理解是否正确?

2.在补充模式期间触发 OCP 后、如果按/QON 时间长于 tSHIPMODE、如何响应?

 

非常感谢!

BR

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十一、

    强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作

    1.拔下并重新插入适配器

    2.应该是相同的。 关键是 QON 引脚上的逻辑高电平到低电平转换。

    谢谢、

    宁。