This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:问题:CLK/数据引脚

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940265/tps544b20-question-clk-data-pin

器件型号:TPS544B20

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 请回答这些问题吗?
1.当电源不应用于 VIN/VDD 时、如果3.3V 应用于 CLK 引脚/数据引脚、是否存在任何问题? 我认为它没有问题。
2.当电源电压不适用于 VIN/VDD 端子时,CLK 引脚和/或数据引脚将强制输入"L"电压? 因为当客户将 CLK/数据引脚连接到其他器件时、其他器件无法通信。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san

        我们将对此进行研究、并将在一天之内回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1.当电源不应用于 VIN/VDD 时、如果3.3V 应用于 CLK 引脚/数据引脚、是否存在任何问题? 我认为它没有问题。

    [PJM]不可以、当 VIN 和 VDD 为零电压时、向 TPS544B20的 CLK 或数据引脚施加3.3V 电压没有问题。  无论 VIN 或 VDD 的状态如何、这些引脚的额定电压均为5.5V。


    2.当电源电压不适用于 VIN/VDD 端子时,CLK 引脚和/或数据引脚将强制输入"L"电压? 因为当客户将 CLK/数据引脚连接到其他器件时、其他器件无法通信。

    [PJM]即使 VIN 和/或 VDD 为零伏或悬空、TPS544B20的 CLK 和数据引脚也不应灌电流或拉电流。  当 VIN 或 VDD 为零伏时、它们应该为 CLK 和数据网络提供高阻抗。

    我建议检查与 CLK 或数据引脚的其他连接。  如果有上拉或端接电阻器连接到 TPS544B20的 BP3、则 BP3网络将加载上拉电阻器、这可能会阻止其他器件通信。