This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:PCB 的自然对流热传递系数

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939593/tps7a84a-natural-convection-heat-transfer-coefficient-for-pcb

器件型号:TPS7A84A

我尝试计算 PCB 上包含多个组件(包括 TPS7A8400ARGRR)的自然对流热传递系数。 我一直在参考文档 SNVA419C。 通过查看表2、可以计算出 h 的估算值。但是、计算出的 h 值(14.39)与表2上方文本中所述的值不同。 此外、我还想知道为什么为水平板的2个表面计算 Nusselt 公式? 这是为了考虑 PCB 两侧的热传递吗? 似乎 Grashof 数字计算错误、因为体积扩展度被排除在公式之外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这些计算的目的是什么? 我们通常不进行手动计算;数据表中的热性能信息是使用计算流体动力学仿真工具获得的。 您是否尝试获取数据表中未包含的一些数字?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算的目的是在热仿真中使用对流系数。 是的、我尝试估算70C 环境温度下的对流热传递系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    自然对流系数稍微超出了 LDO 产品系列的轮毂范围。 我们已经咨询过我们的常用热仿真专家、但他不是编写应用手册的专家、也不会手动进行这些计算、因此不知道如何提供帮助。 我们将需要更远的地方看看我们是否能找到能够回答您的问题的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、

    我联系了编写此内容的应用工程师、这里是他的评论、我希望他们能提供帮助。   

    1) 1)表2使用 Grashof 数字计算热传递公式、该数字对于自然对流更准确。  上面文本中的计算用于使用 Reynolds 数计算热传递公式、该数字对于强制对流条件更准确。

    2) 2)尽管表中的文本显示了两个表面的 nusselt 编号、但计算是针对一个表面、但由于是双面 PCB、在电路板面积计算中假设了两个表面。

    3) 3)关于 Grashov 的批量问题、我认为长度为^3、 但我相信,自从我写这篇文章以来已经有10年了,而且由于我主要是一个电源的人,我需要回到我的文本簿,看看我是否做了计算错误。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    感谢您的回答和对我的问题的回答。 我认为这清除了一些问题。 感谢你的帮助。