This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用任何直流电压放大器;直流电流测量卡??

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA168, INA138, TIDA-00528, INA226, TIDA-00456

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947213/suggest-any-dc-voltage-dc-current-measurement-cards

主题中讨论的其他器件:INA290INA168INA138TIDA-00528INA226TIDA-00456

尊敬的先生/女士:

        请建议使用任何模拟卡来测量具有良好采样能力的直流电压和直流电流。 另外,我的评价如下。 也建议使用适用于此测量卡的 ME EVM  

 

测量额定值:

直流电压(0至300VDC)

2.直流电流(0至25A)  

--

Selvaganesh Venkatesan (电气工程师)

Total Plant Engineering & Design Private Limited (www.tpedin.com)

手机:+91 9791807961; 电子邮件:selvaganeshv@tpedin.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvaganesh、

    我们的任何器件目前都支持的最高共模电压为120V、采用 INA290。 如果您需要测量高达300Vdc 的共模电压、很遗憾、任何 EVM 都不会支持这种情况、因为它是开箱即用的。 电流范围将取决于您选择的满量程范围和分流电阻器、并且只要所选范围处于器件的线性摆幅范围内、就不应干扰器件。

    我们确实有多种设计可用于实现更高的共模、例如这样的设计、但您需要更改 EVM 以实现其中一种:

    使用我们的电流输出器件(如 INA138/INA168)进行400V 共模测量: https://www.ti.com/lit/ug/tidu833/tidu833.pdf?ts=1602525116255&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    使用我们的数字器件进行400V 共模测量: https://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf?ts=1602525176396&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海安德烈斯!!!

                1. 我是否可以知道 TIDA-00528 (40V 至400V 单向电流/电压/功率监控参考设计)板可以承受的最大阈值电流 ??? 对于我的应用、额定电流分别为25A……

                2.根据我计算和参考的数据表第13页、TIDA-00528可测量的最大电流仅为8.0650安培。

                3.如果我想提高电流额定值,我是否应该将10毫欧(8.0650A)替换为3.3毫欧(25A)? 它是否正确??

    --

    Selvaganesh Venkatesan (电气工程师)

    Total Plant Engineering & Design Private Limited (www.tpedin.com)

    手机:+91 9791807961; 电子邮件:selvaganeshv@tpedin.com    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvaganesh、

    我发布的设计链接是针对其各自的系统创建的、显然需要进行一些返工以适应您的系统、从而使系统适用于您的应用。 这些功能更多地用于实现此处所需的更高总线电压的拓扑。

    根据设计、您答对了、TIDA-00528的最高电流为8.06A。 这是由于为该设计选择了10mΩ Ω 分流器、并且 INA226允许的最大分流电压输入范围为81.92mV。 您需要更改分流电阻值、以及校准寄存器来更改此值以扩大测量范围、如第3点所述。 虽然您可以这样做、但我会小心地将分流电阻器更改为3.3m Ω。 虽然这将最大程度地提高范围的分辨率、但这也会在系统中需要考虑的分流器高端功率耗散中产生25V*25V* 3.3mΩ= 2.06W。 请记住、最低1LSB 步长仅为2.5uV、因此仅将范围的一部分用于散热用途可能是合理的。

    对于模拟输出设计、我还找到 了我们相同电路的指导手册样式、其中将向您介绍对此类设计进行必要更改的步骤。  TIDA-00456 可能也很有吸引力、因为 它看起来类似于您目前正在设计的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、您好!    

                       感谢您的宝贵建议!!!   对于 TIDA-00456 ,现有额定电流为20A (5毫欧),是否应将分流电阻替换为4毫欧(25A)?  这样我就不会解决任何热问题了??

    注:

    在我的应用中,25A 是浪涌电流,而不是连续负载电流。

    --

    Selvaganesh Venkatesan (电气工程师)

    Total Plant Engineering & Design Private Limited (www.tpedin.com)

    手机:+91 9791807961; 电子邮件:selvaganeshv@tpedin.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvaganesh、

    TIDA-00456使用的分流电阻器在高达10A 的范围内为10mΩ Ω(我不知道为什么它们显示的示例原理图中包含50mΩ Ω)。 正确的做法是、可以减小分流电阻以更改前端的输入范围、在理想情况下、4mΩ Ω 应处理25A、因为25V* 4mΩ= 10A* 10mΩ= 100mV。  

    您还需要确保适当地处理 ADC 和 PGA 设置以提供准确的信息、因为输出范围正在发生根本变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Carolus Andrews    

                       感谢您的宝贵建议!!!  

    --

    Selvaganesh Venkatesan (电气工程师)

    Total Plant Engineering & Design Private Limited (www.tpedin.com)

    手机:+91 9791807961; 电子邮件:selvaganeshv@tpedin.com