This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:启动电源的提示

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936799/uc3843-tips-on-getting-the-power-supply-started

器件型号:UC3843

大家好、我已附上基于 UC3843的电源的原理图和变压器详细信息。  

但是,当我使用20VC 为 SMPS 上电时,没有输出。

请建议您逐步了解电源为何未启动。

例如,我应该检查 RtCt 引脚上的波形吗? 我还应该检查 MOSFET 栅极的波形吗?

检查点是什么- Vcc、VREF、RtCt 引脚?

请提供建议

此致

Atul Bhakaye2e.ti.com/.../Transformer-details-of-Low-Input-DC-and-6-output.docx

e2e.ti.com/.../Transformer-details-of-Low-Input-DC-and-6-output.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图第1页现已附上。

    请提供原理图以及如何启动 SMPS 的建议

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿图尔!  

    非常感谢您的参与和对 UC3843的兴趣! 有关调试、请参阅以下步骤:

    1. 在施加输入电压之前、隔离 UCSIMO 的 VCC 输入并使用台式直流电源为其供电。 逐渐升高 VCC 上的直流输入并观察 UVLO 阈值导通。 您可以检查 VCC、OUT、VREF 和 RT/CT 上的信号、验证 VCC 和预期 VREF 是否正确以及 PWM 输出是否处于所需频率(使用 RT/CT 值设置)。  
    2. 逐渐开始向整个功率级施加直流输入。 当您升高电压时、检查 FET 是否正在切换、并检查您是否可以观察 Rsense (原理图中的 R6)处的电流感应波形。  
    3. 您的 IC 是否开始开关、然后再次关闭? 这可能是因为您的自举电路启动并提供 VCC 所需的时间太长、请检查自举电容器的大小以及所选器件上 UVLO 开启和 UVLO 关闭之间的间隙。  
    4. 检查次级侧的电压、并验证它们是否与您设计的变压器比率一致。  
    5. 当您将输入电压升高到稳压范围时、检查输出上是否有振荡。 大量振荡可能意味着补偿环路出现问题或需要在输出端使用 RC 缓冲器。  

    在完成这些步骤时、请务必检查是否存在过热、奇怪的气味和烟雾。  

    再次感谢您的联系、我希望此调试过程能帮助您入门!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan Davidson、

    感谢您的及时和详细答复

    是的,我一定会按照您建议的步骤操作(步骤看起来是合乎逻辑的)

    如果我有任何疑问、我会回复

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan Davidson、

    继续讨论这个主题、请告诉我随附的 UC384x 原理图是否正常。

    具体查询:- A)可以将引脚2 (VFB 引脚)接地,如原理图所示

    b)通过 直接连接到光耦合器的集电极、也可以简化 Comp 引脚连接(引脚1)连接。 这是否正常?

    简而言之、我正在努力保持简单、但却获得了一个有效的直流/直流电源

    此致

    Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿图尔!  

    将 FB 引脚接地并将光耦合器直接连接到 COMP 引脚绝对是有效的配置!  

    感谢您的支持!  

    Aidan