This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:当适配器为65W 和90W 时、BQ25713B 的热性能不佳

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949318/bq25713b-bad-thermal-performance-on-bq25713b-when-adpater-is-65w-and-90w

器件型号:BQ25713B

你(们)好。

    我在 我的 NB 板上使用 BQ25713B、并在以下条件下查找热性能、

        1节2节电池、

       2.适配器65W,使用最大功率。

       3.当适配器为65W 时,热性能将达到90C,我们将负载设置在系统侧。

   我知道这个器件是 NVDC 结构、没有针对适配器和系统负载的旁路路径。 您对优化热性能有什么好主意吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meriton、

      由于这是一个充电控制器、因此热耗散/热量将被限制在外部功率级上、即您的外部开关 FET 和电感器上。 优化热性能的关键之处是确保接地层有足够的过孔、以实现有效散热、并确保接地层干净、不间断。 关于外部组件的选择、您需要尽量减少  

    • 导通损耗
      • 选择较低的 DCR 电感器和较低的 Rdson FET
    • 开关/栅极驱动损耗
      • 选择具有较低 Qg 的开关 FET

    一些其他布局建议:

    • 您可以通过添加一层较厚的 GND 覆铜来改善散热
    • 增大高功率布线的铜面积
    • 通过进一步将 MOSFET 和电感器相互分离来降低辐射热量的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。