This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:外部 MOSFET (连接到 HIDRV 引脚)短路问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949671/bq24650-external-mosfet-connected-to-hidrv-pin-short-issue

器件型号:BQ24650

你(们)好

客户发现连接到 HIDRV 引脚的外部 MOSFET (IRLML2502)的 DS 短路、这会导致 BQ24650电路无法正常工作。 更换新的 MOSFET 后、电路再次正常工作。  

我有原理图、您能帮您回顾一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

     我很困惑。 如果您的高侧 MOSFET 短路、则无法运行降压充电器。 现在 MOSFET 已正确安装且运行正常、那么这是预期行为。 我将向您转至以下常见问题解答原理图检查清单资源:  

    以及显示 EVM 原理图的用户指南: www.ti.com/.../sluu444a.pdf